maxon Story

La fiabilidad lo es todo

Temas

YPU_PRO_handlingYPU_PRO_handling

La tecnología médica es un mercado clave para maxon. Muchos de nuestros motores se utilizan en bombas de insulina. ¿Qué hacen exactamente nuestros motores dentro de estos dispositivos? Para averiguarlo, visitamos las instalaciones de Ypsomed, un fabricantes líder de bombas de insulina.

Parece una simple caja negra que cabe en cualquier bolsillo, pero contiene la más alta tecnología: se trata de la bomba de insulina del fabricante suizo Ypsomed, una empresa que tiene la misión de hacerle la vida más fácil a las personas diabéticas. Bajo demanda y a través una aguja muy fina, el YpsoPump —que así se llama este dispositivo— inyecta en el tejido adiposo subcutáneo una cantidad de insulina dosificada con precisión. La ventaja es que las personas con diabetes ya no tienen que inyectarse la insulina ellos mismos varias veces al día, sino simplemente cambiar el tubo flexible con la aguja cada pocos días. Cambiar la pila y el frasco de insulina del interior del dispositivo también es muy sencillo. Con sus escasos 80 gramos, la bomba pesa menos que cualquier teléfono móvil. Y hablando de smartphones: gracias a su conexión Bluetooth, la bomba se comunica incluso con un ordenador o un teléfono para mostrar las estadísticas vitales.

«Teníamos claro que YpsoPump debía ser fácil de usar e incorporar la más moderna tecnología».

La propia bomba tiene una pantalla táctil y puede usarse de fo intuitiva. YpsoPump está especialmente pensada para los pacientes con diabetes del tipo 1 que requieren un suministro continuo y fiable de insulina y que necesitan compensar cada comida con insulina adicional. «Teníamos claro que YpsoPump debía ser fácil de usar e incorporar la más moderna tecnología», comenta Thomas Zeltner, director de productos de la empresa con sede en Burgdorf. «La respuesta de los pacientes nos indica que vamos por el buen camino». La catálogo de productos de Ypsomed también cuenta con sistemas para medir el azúcar en sangre, lápices de insulina y otros equipos y servicios para hacer más fácil la vida de las diabéticas. La bomba consta de unas 50 piezas y se fabrica en Burgdorf. «Las piezas de plástico las fabricamos en nuestras instalaciones mediante moldeo por inyección». maxon es un proveedor clave. El módulo que acciona la bomba utiliza un motor EC 9.2 flat ligeramente modificado que mueve un pequeño vástago roscado. Un émbolo en el extremo del vástago empuja el líquido del frasco al tubo flexible, a través del cual penetra en el cuerpo del paciente. En este sentido, el sistema de inyección es muy similar al mecanismo de una jeringa común.

mylife_ypsopump_2
EC9_2
mylife_ypsopump_2
EC9_2

La bomba consta de unas 50 piezas y se fabrica en Burgdorf.

1/2

Sin embargo, la administración de insulina debe ser extremadamente precisa, por lo que la bomba requiere un motor de alta precisión. «El motor DC de maxon es un componente clave de nuestra bomba de insulina», afirma Thomas Zeltner. «Aparte de maxon, apenas hay proveedores que fabriquen con la precisión suficiente para aplicaciones médicas».

El nombre de maxon ocupa un lugar importante en nuestra campaña de marketing de la bomba. «No nos limitamos a utilizar un motor pequeño cualquiera, sino sistemas motores de la más alta calidad fabricados por la empresa suiza maxon. Esto es algo que no siempre recordamos a los pacientes y a los visitantes que viene a nuestra empresa», explica Thomas Zeltner. Especialmente en la tecnología médica, la etiqueta «Made in Switzerland» es fundamental para garantizar la confianza tanto de los clientes como de los pacientes. La estrecha colaboración entre Ypsomed y maxon es una alianza para el futuro: según Zeltner, las cantidades de producción de YpsoPump se incrementarán drásticamente en los próximos años.

BUI_Ypsomed_seitlich_V2_retouchiert

Sede de Ypsomed en Burgdorf, Suiza

La bomba ayuda a los pacientes con diabetes del tipo 1

El contenido de glucosa en la sangre varía continuamente y depende en buena medida de la alimentación. El páncreas de una persona sana produce la insulina que el cuerpo necesita. La insulina es una hormona que garantiza que la glucosa —es decir, el azúcar— pueda ser absorbida por las células y que los niveles de azúcar en la sangre no sean excesivos.

El páncreas de las personas diabéticas no produce insulina o no lo hace en cantidad suficiente. Este es el motivo por el que necesitan la administración externa de esta hormona vital, a través de jeringas o sistemas de bombeo especiales como YpsoPump. Esto se aplica principalmente a diabéticos del tipo 1, que son una minoría dentro los pacientes con esta enfermedad. La diabetes del tipo 1 es una enfermedad autoinmune para la que no existe cura hoy en día.

Sin embargo, cerca del 90 por ciento de los diabéticos tiene diabetes del tipo 2, que suele diagnosticarse en personas mayores y con sobrepeso. Una dieta saludable y la práctica regular de ejercicio físico suelen ser suficientes para mantener controlada la diabetes del tipo 2 e incluso prevenirla, sin necesidad de recurrir a inyecciones de insulina.

Derechos de propiedad de las imágenes
Ypsomed AG

Autor: Adrian Venetz