Corporate Blog

Stay curious. Erfahrungen aus der Praxis.

Sie interessieren sich für die neues Entwicklungen im Bereich der Antriebstechnik? Im maxon Blog berichten unsere Expert*innen detailliert über ihre Arbeit, neue maxon Produkte und über Erfahrungen aus spannenden Kollaborationen. 

Themen

  • Newrotex harvests silk from Golden Orbweb spiders - 1

    maxon Story

    Spinnenseide: Neue Möglichkeiten für die Reparatur von Nerven

    Die Reparatur von Nervenschäden zählt zu den besonders anspruchsvollen medizinischen Herausforderungen. Dabei eröffnet der Einsatz von Spinnenseide völlig neue Möglichkeiten. Die Gewinnung dieser feinen Seide erfordert ein hochpräzises, langsam…
    Mehr erfahren
  • Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

    Mehr Präzision, weniger Reibung: Wellgetriebe für sensible Anwendungen

    Wenn es um exakte Bewegungssteuerung und hohe Drehmomentübertragung bei minimalem Bauraum geht, führt kein Weg an der Wellgetriebe-Technologie vorbei. Darko Lukic, Head of Development Gears bei maxon, erklärt, warum diese Präzisionskomponenten das…
    Mehr erfahren
  • QV2A7767maxon Inside

    Vom Löten zum Leiten – Daniels Weg zur Führungskraft

    Wie wird aus einem technikbegeisterten Jugendlichen ein Bereichsleiter bei maxon? In diesem Artikel werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und sprechen mit Daniel Hug über seinen Werdegang, seine Herausforderungen und seine Sicht auf moderne…
    Mehr erfahren
  • Expert Blog

    Roboter-Potenziale ausschöpfen mit Antriebssystemen der nächsten Generation

    Natürlich können wir die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können einige Entwicklungstendenzen ableiten, um eine Vision zu entwerfen. Stellen Sie sich vor, dass autonome Roboter schon sehr bald nahezu alle Aspekte unseres Alltags durchdringen…
    Mehr erfahren
  • A human hands a rubik's cube to a robot hand, symbolizing innovation and advanced robotics. maxon Story

    Die sensibelste und langlebigste Roboterhand, die je entwickelt wurde

    Als Google DeepMind eine Roboterhand für sein neuestes Projekt im Bereich des maschinellen Lernens suchte, wandten sie sich an Shadow Robot. Diese neueste Kreation ist nicht nur eine der sensibelsten und geschicktesten Roboterhände, die je…
    Mehr erfahren
  • VIC-PS-6495_cover imagemaxon Story

    MIRA: Das kleinste roboterassistierte System im Operationssaal

    Fortschritte im Bereich der roboterassistierten Chirurgie (RAC) haben zu einem kleinen Roboter geführt, mit dem Chirurg:innen Zugang zu allen Quadranten erhalten, ohne dass eine grosse, schwerfällige externe Plattform angedockt und wieder abgedockt…
    Mehr erfahren
  • TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

    Technische Assistenzsysteme: Hightech und Sport vereint

    Der Cybathlon 2024 steht vor der Tür und das Newcomer-Team RISE der Technischen Universität Berlin arbeitet mit Hochdruck an der Finalisierung seines Exoskeletts für Paraplegiker: Ein aktueller Blick auf den Fortschritt, Herausforderungen und die…
    Mehr erfahren
  • IMG_7751maxon Story

    Vom Cybathlon in den Alltag: Das Team aus Osaka will die Rollstuhltechnologie vorwärts bringen

    The team from Osaka Electro-Communication University will participate in the competition in 2024 for the second time after 2020. The team leader is convinced that their wheelchair has an important advantage.
    Mehr erfahren
  • maxon Story

    Newcomer der TU Berlin treten mit eigenem Exoskelett an

    Das Team RISE aus Deutschland nimmt 2024 erstmals am Cybathlon teil. Team-Leiter Lukas Schneidewind erklärt im Gespräch die Herausforderungen und die Zukunft der Assistenztechnologie. 
    Mehr erfahren
GettyImages-1461120258

Mediencenter

Noch mehr Stories und Publikationen.

Im maxon Mediencenter stellen wir Ihnen weitere spannende Geschichten aus dem maxon Universum vor. Hier haben Sie Zugriff auf Publikationen wie Produktbroschüren und aktuelle sowie archievierte Ausgaben unseres Kundenmagazins. Viele Publikationen stehen Ihnen auch als Download zur Verfügung. 

Zu Medien & Publikationen